Industry Online Support
Technical Forum
30.04.2009 09:30 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, wie wäre es mit dem Handbuch. Dort sind einige Screenshots enthalten (MP377): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26248558 Wenn Du mit dem SmartClient Anzeige nicht auf das Panel kommst, dann liegt es wahrschleinlich an Deiner Firewall. Eine andere Möglichkeit wäre über Internet Explorer per Sm@rtAccess auf das Panel zuzugreifen. Bye |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.05.2009 09:02 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung: (136)
|
Hallo symesticsss, wie ZAK schon sagte, könnte es an deiner Firewall liegen. Um dies nun zu umgehen, muss du verschiedene Ports freischalten, die von WinCC flexible verwendet werden. Hier ein FAQ zum Thema: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24534065 Grüße Manfred |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf