Industry Online Support
Technical Forum
29.06.2009 19:20 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, Du kannst eine Bitmeldung mit einer Variabeln quittieren, indem Du auf die entsprechende Bitmeldung klickst und in den Eigenschaften unter "Eigenschaften Quittierung" eine Quittiervariable anlegst. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: - Quittiervariable schreiben: Quittierung an die SPS schrieben - Quittiervariable lesen: Quittierung von der SPS lesen Wobei die Quittiervariable "schrieben" von der Trigger-Variable abhängt. Vielleicht hilft Dir ja folgender FAQ weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19439876 Bye |
29.06.2009 19:21 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Dieser FAQ ist auch noch sehr nützlich: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24785127 |
Folgen Sie uns auf