16.06.2006 23:19 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo zigi, wenn Du schon die GSD Datei unter : http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/113682 geladen hast und die Konfiguration schon fertig hast sollte es eigentlich schon gehen. Was wichtig wäre ist das der Slave_State auch passt. Was findest Du da denn als Wert im OPC Server eingetragen. Ich könnte mir vorstellen das da ein NOT_READY steht. Wenn dem so ist sollte noch etwas mit der Konfiguration nicht stimmen, schau doch bitte mal nach was der Slave_State sagt. Viele Grüße J_Bell |
17.06.2006 14:12 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo J.Bell. Die simeas q GSD datei hab ich schon geladen,ohne sie geht es uberhaupt nicht.Mein problem ist,das ich nicht weiss,wie oder ob es uberhapt moglich ist die messwerte wie spannung und strom zu lessen,weill ich in dem opcscout nur nullen habe. So wie hier |
21.06.2006 09:07 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo J.Bell! Danke fur die antwort. Wurden Sie mir bitte veraten,wie man dass herausfindet und richtig konfiguriert? |
21.06.2006 13:02 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Trotzdem,vielendank fur Ihr bemuhen.[:)] |
24.06.2006 20:00 | |
Beigetreten: 07.01.2006 Letzter Bes: 17.11.2023 Beiträge: 2705 Bewertung: (315)
|
Hi Zigi, Normalweise muess auch an die SIMEAS Q seite eingegeben werden was auf die Variabelen gegeben werden muess... Wenn Sie auf die Unterstehende Link als Suchbegriff "SIMEAS Q" eingeben dann sind verschiedene Dokumenten vorhanden wo SIe weiter mit kommen koennten. Wenn nicht, bitte nehmen Sie dann Kontakt auf mit die Leuten von PTD, das Produkt ist von PTD, so wenn keine Information ankommt, dann werd waerscheinlich nichts an die Aendere Seite eingegeben. [:o] https://www.energy-portal.siemens.com/irj/portal/ptd/public/en/global-01/Home-Ext Es ist auch noch moeglich mit eine Profibus monitor wie Amprolyzer an zu schauen was sich auf die Profibus DP befindet... [;)] Vielleicht finden Sie auf die naechste Link was Sie Suchen: http://www.powerquality.de/pq_da/SIMEAS_Q_Par_e.htm A Package fuer Programmierung wird auch genennt, haben Sie diese ?? [:blush:] or PROFIBUSDPinterface Software SIMEAS Q PAR for configuration and calibration of SIMEAS Q units with RS485 or PROFIBUS-DP interface on a PC Connecting cable SIMEAS Q to PC incl. RS232/RS485 converter Plug-in power supply unit for converter Auxiliary voltage 230VAC50Hz A 110 V AC 60 Hz B |
I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me. |
|
Folgen Sie uns auf