Industry Online Support
Technical Forum
16.07.2009 15:10 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, also ich habe mal ein paar Bilder beigefügt wie ich es projektiere und so hat es eigentlich immer funktioniert. Wenn Du das Panel und die SPS per "ping" siehst, dann müßte das Kabel OK sein. In flexible vergist man schon mal schnell die Verbindung zu aktivieren (-> siehe Bild) Hast Du eventuell noch ein anderes Panel das Du per Ethernet anschließend kannst? Kannst DU das Panel via Profibuskabel an die SPS anbinden und sehen ob das funktioniert? Gruß DateianhangFroum_1.zip (108 Downloads) |
17.07.2009 07:45 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (1) |
Hi the brain, erstmal danke für Deine Mühe mit den screenshots. Genau so habe ich es auch gemacht... Das gibts doch nicht. Ein schneller Versuch die ganze Geschichte über MPI/DP laufen zu lassen ergab auch keine Besserung. BF an der PLC - wobei ich mich damit nicht wirklich außenander gesetzt hab. Allerdings kann ich auch nirgendswo im MP eine MPI Adresse einstellen - ist das richtig? Lassen wir mal MPI/DP außen vor. Muss ich am MP selbst außer die IP Adresse und die Subnet_mask noch irgendetwas einstellen? (bzw. kann ich da noch irgendetwas einstellen?) Ich habe grad mal ein kleines Testprojekt archiviert und werds mal hochladen... vieleicht kannst Du dir das mal anschauen oder testen?! Hier der link: http://www.hostarea.de/server-07/Juli-2b64678259.zip Gruß! |
Folgen Sie uns auf