08.09.2009 08:25 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
hallo eisenkoch meinst du in etwa so gruss pepp DateianhangHöchster Wert.zip (109 Downloads) |
08.09.2009 10:19 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
so da bin ich nochmal in der Vorgängerversion hat sich ein Fehler eingeschlichen jetzt müsste sie stimmen aberTeste sie lieber nochmal durch gruss pepp DateianhangHöchster Wert 1.zip (114 Downloads) |
09.09.2009 09:25 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
hi Rene hab jetzt eine halbe Stunde herumgespielt aber bei mir läuft das Progi. einwandfrei und zeigt immmer den höchsten wert an wie muss ich die Analogeingänge verschieben damit der besagte Fehler auftritt ??? hi eisenkoch hab dir noch eine Variante mit 0-10 V Anzeige angehängt gruss pepp DateianhangHöchster Wert3.zip (102 Downloads) |
09.09.2009 13:00 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hi, bei mir klappt´s auch manchmal nicht. Probiert mal diese Variante: Dateianhanghöchsten Analogwert aus 3 ausgeben.zip (108 Downloads) |
16.09.2009 09:09 | |
Beigetreten: 07.04.2008 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 29 Bewertung: (5) |
hallo pepp habe die Variante von Fux um drei Blöcke gekürzt. gruss jmmj Dateianhanghöchsten Analogwert aus 3 ausgeben 4.zip (101 Downloads) |
16.09.2009 12:03 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
hi jimmj hab mir deine schaltung runtergladen vielen dank noch mal gruss pepp |
Folgen Sie uns auf