Industry Online Support
Technical Forum
10.09.2009 01:04 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo,
versuche nun schon seit Tagen die Messwerte (Datensatz 94) von einem Sanftstarter 3rw44 mit Profibus-Modul (E-Stand 03) über einen Profibus CP 342-5 auszulesen. Leider habe ich als SPS "nur" eine 313c ohne DP. Verbindung zum Sanftstarter steht Ein und Ausgänge kann ich steuern bzw einlesen über DP_SEND und DP_RECIVE (ist in meinem Testprogramm nicht vorhanden) Daten satz soll über SFC 59 eingelesen werden und da beginnt das Problem. Mein Config des SFC's CALL SFC 59 REQ :=M1.0 // anstoss IOID :=B#16#54 LADDR :=W#16#100 // Stationsadresse in HEX "DEz 256" RECNUM :=B#16#3F // Hexwert für 94 "Datensatz" RET_VAL:=#MW 2 BUSY :=#M1.1 RECORD :=P#DB94.DBX0.0 BYTE 64 NOP 0 Hauptproblem ist LADDR kann eingeben was ich will entweder bekomm ich medung in RET_Val "8090" station nicht vorhanden oder "80b0" SFC funktioniert nicht mit der Baugruppe; Da mich das mit dem CP irgendwann gelangweilt hat hab ich es heute mal mit einer 315 2dp versucht und es hat funktioniert. Die 315 2dp kann ich aber nicht nutzen da dies eine alte ist mit großer memory card (V1.1.0) und ich keine S7-Verbindung zu einer 400er über Ethernet CP 343-1 erstellen kann. Alos entwerder geht der SFC 59 nicht mit dem CP oder ich mach was falsch. Habe noch ein Projekt mit der Hardware angeängt jedoch ohne Komunikation zur 400er. Hoffe ihr könnt mir Helfen MFG chris DateianhangTest_2.zip (52 Downloads) |
Folgen Sie uns auf