23.09.2009 00:33 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Sooo, ich habe gerade eine Schaltung entwickelt. Du müsstest dafür statt der Eingänge Wochenzeitschaltuhren nutzen. Ich habe dies nicht gemacht, um die Schaltung besser simmulieren zu können. Weiterhin müsste man noch festlegen wie gezählt werden soll. Auf oder Ab? In meiner Schaltung wird hochgezählt. Wenn der letzte Block aktiv war und der erste Block wieder aktviert ist, so wird der Zähler Resetet. Über I1 ist ein reset jederzeit möglich. Dieser Taster kann auch zum Stoppen verwandt werden. (Dann auf jeden Fall als Öffner. Stichwort: Drahtbruchsicherheit) Lg Flo DateianhangZeitabhängiger Ausgang.zip (107 Downloads) |
23.09.2009 16:42 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hallo hermann01 meinst in etwa so gruss pepp DateianhangTropenpflanzen1.zip (112 Downloads) |
23.09.2009 17:43 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Pepp, DateianhangVariable Befeuchtung.zip (104 Downloads) |
23.09.2009 19:25 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hallo hermann01 beim Sonik seiner Schaltung vom 24.04.07 blick ich selber nicht ganz durch weil er sie schlecht beschriftet hat gruss pepp |
23.09.2009 22:14 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe mich nartürlich nochmal dran gemacht. Siehe Anhang. Liebe Grüße Flo DateianhangZeitabhängiger Soll.zip (116 Downloads) |
25.09.2009 14:08 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Hermnan, dann gib uns doch dann eine Rückmeldung über das Fortbestehen der Tropenpflanzen. Lieben Gruß und schönes Wochenende Flo |
Folgen Sie uns auf