Industry Online Support
Technical Forum
05.10.2009 15:54 | |
Beigetreten: 28.02.2008 Letzter Bes: 12.01.2024 Beiträge: 23 Bewertung: (1) |
Hallo, ich benötige mal Eure Hilfe. Ich möchte mit der LOGO eine kleine pneumatische Bohranlage über Ventilsteuerung realisieren. I1=Start I2=Eingang Bohrer oben I3=Eingang Bohrer unten Q2=Bohrer Ein/Aus Q3=Bohrer ab/Auf Am Anfang des Programmes wird die Grundstellung I2 abgefragt. Der Bohrer muss oben sein. Nun kommt der Startimpuls. Q2 wird Hi(Bohrer läuft) und verzögert kommt Q3 (Bohrer ab) I2 verschwindet irgendwann und es kommt I3. Nun wird Q3 zurück gesetzt (Bohrer auf), Q2 muss Hi bleiben, bis der Eingang I2 kommt. Hier hängt es nun bei mir. Vielleicht könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen, wäre Euch dankbar. Gruss, AHERR2 DateianhangBohrkopf.zip (107 Downloads) |
05.10.2009 16:59 | |
Beigetreten: 07.04.2008 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 29 Bewertung: (5) |
Hallo AHERR2, geänderte Schaltung im Anhang, ist vieleich was du brauchst. Gruß jmmj DateianhangBohrkopf2.zip (97 Downloads) |
Folgen Sie uns auf