Industry Online Support
Technical Forum
14.06.2006 08:25 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Hi, Kann man per Industrial Ethernet eine Verbindung von WinCC zu einer simulierten S7-Steuerung (PLCSIM) aufbauen oder geht das nur per MPI ? |
14.06.2006 08:39 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, PLCSIM geht nur über MPI => das sollte so in den releasenotes/Hilfe von PLCSIM drinstehen. nemo |
30.07.2006 04:51 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
wenn die Programmierschnittstelle ( das OCX Active-X control ) verwendet wird, wäre auch Ethernet Verbindung machbar, aber mit einigem Programmieraufwand. |
Folgen Sie uns auf