10.12.2009 12:01 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo sam1983, ich habe ein kleines Prog. als Vorschlag angehangen. Wenn Du die Bausteine in PLCSIM lädst, kannst Du in der VAT 1 beobachten wie im Sekundentakt (M3.7 Sekundentakt aus der HW-Konfig) nachfolgende Bits gesetzt werden: DB100.DBX15.0 danach DB100.DBX15.1 bis DB100.DBX15.6 und danach wieder von vorne mit DB100.DBX15.0 Wenn die CPU wieder anläuft, beginnt es wieder dort, wo es zuletzt stehengeblieben ist. Dein Koordinierungsbit, könnte z.B. in Deinem Programm M3.7 ersetzen (Siehe in FB31) Mit den Bit`sprogrammierst Du den Rest: Wenn DB100.DBX15.0 "1 Signal" hat dann DB202 in DB999. Wenn DB100.DBX15.1 "1 Signal" hat dann DB203 in DB999. usw. DateianhangSchieberegister.zip (57 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.12.2009 08:59 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo sam1983, ich habe das S7-Prog. noch mal versuchsweise mit dem DB201 bis 207, sowie DB999 ergänzt, um Deine Situation nachzustellen.
wie nacheinander die DB`s in DB999 kopiert werden (2 Sek. Takt). Damit läuft es jedenfallsauch problemlos ohne CPU Stop ? DateianhangSchieberegister_2.zip (59 Downloads) |
Folgen Sie uns auf