15.12.2009 10:35 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung: (102)
|
Beispielmit Baustein ReadMat Wie kann man Texte an Baustein-Eingängen vom Typ String für die weitere Verarbeitung innerhalb des Automatisierungssystems zugänglich machen? Am Baustein IUNIT liegen an den Eingängen sowohl der Materialname als String[32] und Materialcode als String[16]. Der Materialcode wird intern an den Ausgang weitergegeben, der Materialname (leider) nicht. Wird nun der Materialname für die weitere interne Verarbeitung benötigt, kann man ihn mittels dieses Bausteins für die weitere Verarbeitung zugänglich machen. Abhilfe schafft nachfolgend beschriebene Vorgehensweise basierend auf der Verwendung von ANY-Pointern mit direkten Schreib-Lesevorgängen auf den Instanz-DB des verbundenen Bausteins. DateianhangString Parameter aus Baustein lesen.pdf (288 Downloads) |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Folgen Sie uns auf