Industry Online Support
Technical Forum
21.01.2010 19:08 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
S7 Software arbeitet ja nicht mit Windows XP Home Edition zusammen oder doch ? Gibt es Möglichkeiten durch Treiber ,Updates usw.. ,dies zu ändern? |
21.01.2010 22:53 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Hergules09, also gemäß der Kompatibilitäts-Liste (Welche STEP 7 Version ist mit welchem Microsoft Windows-Betriebssystem kompatibel?)ist es nicht kompatible. Steht auf alle Fälle nicht mit drin. Es kann also gehen, muss aber nicht. Und vor allem: Wenn es dann doch Probleme gibt, wird es schwierig mit dem Support. Ich rate lieber ein Betriebssystem zu nehmen, dass auch getestet ist mit der Software Viel Erfolg Sabine |
23.01.2010 19:57 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Von PC-Welt gibt es ein Tool zum Ändern der WinXP Home Edition. Es ändert durch ein paar Registryeinträge deine Home zu einer Pro, damit sich die Programme installieren lassen, die normalerweise nicht auf der Home Edition lauffähig sind. http://www.pcwelt.de/downloads/pcwelt_tools/tools/131179/pcwxpprome/index.html // Aus rechtlichen Gründen solltest du dir dennoch eine WinXP Pro Lizenz erwerben - hauptsache du besitzt sie. -> Günstig bei ebay |
Zuletzt bearbeitet von: soun2000 am: 23.01.2010 19:58 |
|
24.01.2010 10:06 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Vielen Dank an alle, ich bin begeistert wie sachkundig und schnell mir geantwortet wurde. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf