02.03.2010 15:16 | |
Beigetreten: 03.11.2009 Letzter Bes: 06.03.2024 Beiträge: 90 Bewertung: (3) |
Hallo Ich habe Step7 V5.4 + SP2 das projekt wurde mit Step7 V5.4 SP2 erstellt. mfg |
03.03.2010 00:48 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 3004 Bewertung: (1046) |
Hallo mvm87 Ich denke mal das dieses FAQ Dir weiterhelfen koennte: Wie kann die Fehlermeldung 257:5 behoben werden? Und zur Vollstaendigkeithalberist hier auch noch ein Link dergenerell sehr hilfreich ist/sein kann um sich im "Dschungel" der Step 7 Fehlermeldungen zurechtzufinden: Welche Bedeutung haben die Fehlercodes (xxxx:yyyy) bei STEP 7? Ich hoffe dies hilft |
Cheers |
|
04.03.2010 07:24 | |
Beigetreten: 03.11.2009 Letzter Bes: 06.03.2024 Beiträge: 90 Bewertung: (3) |
Hallo Ich habe das Problem gelöst. Habe von Siemens eine Anleitung bekommen. DateianhangS7H_Stellvertreter.pdf (554 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich4 Benutzer |
Folgen Sie uns auf