11.03.2010 13:30 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung: (102)
|
Hi Indirekt adressieren ist eher was für die Projektierung. In einem Skript kann man gleich die andere Variable auslesen. Da bei der indirekten Adressierungnur der Nameeiner Variablen angegeben wird, kann die Adresse nicht geändert werden. Für die Indirekte Adressierung gibt es hier eine FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/34602491 Meines Wissen kann man die Adresse einer Variablen nicht in Runtime ändern. Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Folgen Sie uns auf