16.05.2010 12:26 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 3005 Bewertung: (1048) |
Hallo Pierre_B ist eigentlich auch gar nicht so schwer, obgleich es ein wenig gewoehnungsbeuerftig ist. Hier sind erstmal ein paar links die Dir helfen sollten das selber rauszufinden (ich denke Du willst es lernen, weil ansonsten ein IN als BOOL natuerlich einfacher waehre): Wie können Bausteine parametriert werden, die Parameter vom Datentyp "ANY" oder "Pointer" enthalten? Wie wird bei einer Funktion die Adresse des ANY-Pointers bei den elementaren IN-, OUT- und IN-OUT-Parametern in das Adressregister AR1 geladen? Wie wird ein zusammengesetzter Datentyp im IN_OUT-Bereich eines FBs programmiert und ein Funktionsaufruf mit einer ARRAY-Variablen parametriert? Informationen zu dem Thema "Indirekte Adressierung" Solltest Du danach immer noch Probleme haben, kannst Du Dir auch gerne die "Loesung" fuer Deinen konkreten Fall im angehaegten Bild angucken. Ich hoffe dies hilft |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf