02.06.2010 11:55 | |
Beiträge: 65 Bewertung: (3) |
Danke für die schnelle Antwort. |
04.06.2010 11:15 | |
Beiträge: 65 Bewertung: (3) |
@mark1507 Ja, Reset_Wincc.vbs ist mir bekannt. Nur leider funktioniert es nicht immer. Wenn ich es einsetzen musste oder per Hand WinCC-Programmteile im Taskmanager beendet habe, dann bekomm ich die WinCC meist nicht mehr suaber zum laufen. Deshalb mache ich dann gleich einen Rechner-Neustart. Das Lästige war nur, das nach dem Neustart und dem Öffnen des WinCC Explorers per Hand (das Autostart kann man ja unterbrechen mit Klick auf den Abbrechen Button), die Runtime automatisch aktiviert wird. Aber dafür hab ich ja jetzt eine Lösung. Danke. |
Folgen Sie uns auf