31.07.2010 13:50 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 11.05.2024 Beiträge: 3005 Bewertung: (1047) |
Hallo Juergen bei mir funktioniert es OK (siehe Anhang, getestetmit Step 7 V 5.4 SP5 & PLCSIM V5.4 SP3). Kann es sein das entweder T1000 woanders beschrieben wird (direkt oder indirekt) oder das DB301 nicht in die PLCSIM geladen wurde (ich kann mir beiDir eigentlich nicht vorstellen das weder das eine noch das andere passieren wuerde, aber im Eifer des Testgefechts kann auch so was schon mal vorkommen. Wie sagt man so auf gut Deutsch: "Man hat schon Pferde kotzen gesehen und das direkt vor der Apotheke"). |
Zuletzt bearbeitet von: fritz am: 31.07.2010 13:57Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.08.2010 14:48 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 11.05.2024 Beiträge: 3005 Bewertung: (1047) |
hab ich gemachtJuergen und es funktioniert immer noch bei mir (M2020.0 ist sowohl erfolgreich im naechsten Netzwerk auf 1 abzufragen, als auch in 'ner Variablen Tabelle richtig angezeigt, also alles so wie es sein sollte). Da also PLCSIM zumindestenes bei mir den Fehler nicht hat, fallen mir dazu noch die folgenden Moeglichkeiten ein: 1.) Betriebsystem (meins laeuft unter XP SP3) 2.) Koruptes S7 Program (hast Du schonprobiert die Logik mal schnell in ein neues S7 Program einzubauen und zu testen?) 3.) VKE nicht abgeschlossen vor dem"fehlerhaften" Netzwerk |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf