03.09.2010 11:56 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, ich habe nach dem Hochrüsten von Step 7 V5.4 auf Step 7 V5.5 an einer Anlage einenVergleich von Systemdaten zwischen AG und PG vorgenommen und ich bekomme nachfolgende Meldungen: - Der Vergleich der Systemdaten Online und Offline ergab keinen Unterschied - Achtung: Die Offline Projektierung wurde zwischenzeitlich geändert aber noch nicht übersetzt. Mit der Version 5.4 bekam ich diese Meldungen nicht. Habe dann Offline in der HW Konfig das Projekt gespeichert und übersetzt. Dann habe ich erneut den SDB vomAG und vom PG verglichen und nachfolgende Meldungen erhalten: - Die CPU Konfigurationen sind unterschiedlich - Die Profibus oder MPI - Busparameter sind unterschiedlich Also die erste Meldung sehe ich noch ein Eingebaut ist eine 400er CPU (414-1XF03-0AB0 V1.2) Offline ist in der HW-Konfig konfiguriert: (414-1XF03-0AB0 V1.1) Die zweite Meldung verstehe ich nicht. Die CPU Schnittstelle ist auf MPI mit der Adresse 2 und 187.5 kBit/s konfiguriert(Nicht vernetzt) An der Schnittstelle hängt ein OP17 (6AV3 617-3JC20- 0AX1). Zum Vergleich habe ich in der HW-Konfig mal die Konfiguration aus dem Zielsystem in das PG geladen. Die Online Schnittstellenkonfiguration ist identisch. Auch die MPI - Adresse 2 und 187,5 kbit/s. Wo genau kann ich den gemeldeten Unterschied finden ? Kann ich problemlosdie projektierte alte HW-Konfig übersetzen und in die CPU laden ? Meldungen als Bilder im Anhang. Gruß Eleu DateianhangVerleich PG AG.zip (370 Downloads) |
Folgen Sie uns auf