07.09.2010 06:14 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Ich befürchte, du musst noch etwas warten, bis PLCSIM auch für Win7 freigegeben ist. |
07.09.2010 08:52 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 04.04.2024 Beiträge: 10228 Bewertung: (1181) |
Hallo, SP4 of S7-PLCSIM V5.4, Es unterstützt WIndows7: S7-PLCSIM V5.4 SP4 - ab sofort lieferbar Aber es zu installieren, denke ich, dass Sie brauchen: ====== STEP 7 Professional 2010 ======= http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/44488850 STEP 7 V5.5 S7-PLCSIM V5.4 SP4 S7-SCL V5.3 SP5 (old from STEP 7 Professional 2006 SR6) S7-GRAPH V5.3 SP6 (old from STEP 7 Professional 2006 SR6) Gruss, Hristo Mihalev |
09.09.2010 16:45 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 04.04.2024 Beiträge: 10228 Bewertung: (1181) |
Hallo, Ich bin sicher, jetzt wo i.man Probleme nicht hat. In Ihrem Fall gerade sollten Sie mit dem Spielen mit der Registrierung von Windows vorsichtig sein... aber ich mag es. Gruss, Hristo Mihalev |
Folgen Sie uns auf