23.11.2010 03:04 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 3004 Bewertung: (1046) |
Hallo Juergen habe bisher hier "unten" noch keine H-Steuerung auf 'nem Container Kran gesehen(und binbisher mit so ca. 30 Kraenen in "Kontakt" gekommen). Selbst wenn dann jemand unbedingt 'ne S7-400 Hauf 'nem Container Kran einsetzen will, dann kann er trotzdem ASI einsetzen (die CP342-2 und 343-3 sind auf jeden Fall als in einem "switched" I/O rack der H-Steuerung zugelassen, gibt dann halt keinen redundanten ASI Bus aber man hat ja auch nur einen Spreader). Alles Gute von Down Under (schoen warm ist das hier momentan, das glaubt man gar nicht ...) |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf