18.11.2010 13:14 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hier das S7-Projekt
DateianhangPn_cpu_1.zip (183 Downloads) |
23.11.2010 17:08 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo zusammen... ... wie sagt das Sprichwort... was lange währt... wird endlich... hoffen Wir mal gut. Hier ist mein kleines Beispiel... wie ich es programmieren würde... ich hoffe es ist noch einfach zu verstehen. Was wichtig ist sind folgende Punkte: ACT führt die Funktion erst aus... vielleicht sollte man die Funktion, da die Verbindung immer da sein soll, auf TRUE stellen. Sinnvoll ist es die Receive Funktion auch immer einzuschalten, denn damit werden dann auch Verbindungsabbrüche erkannt. In meiner Verschaltung im OB1 werden nach erfolgreichem Send bzw. Receive die Funktionen abgeschaltet... wie Ihr das möchtet. Viel Spaß beim probieren. Der Verbindungs-DB 65 sollte so sein wie Ihr ihn braucht. Viele Grüße J_Bell P.S.: Auch so ein Programm braucht seine Zeit.... oje. DateianhangT-com_test.zip (195 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: J_Bell am: 23.11.2010 17:09 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf