Industry Online Support
Technical Forum
06.01.2011 11:16 | |
Beiträge: 116 Bewertung: (13) |
Hi Siemens sagt dazu: Das bedeutet, dass zu diesem Termin die entsprechenden Produkte inklusive der ASIA-Varianten aus dem Programm genommen werden und nicht mehr erhältlich sind. Gleichzeitig werden alle Wartungs- und Pflegeaktivitäten für SIMATIC WinCC V6.0 SP3/SP4 inklusive der dazugehörigen Optionen eingestellt. Schau mal hier für WinCC 6.0: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/43906622 Die jeweiligen Produktlebensläufe kannst du im Produkt Support > MyTree > Produkt auswählen > Reiter Produktinformation (Default Beiträge) einsehen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22406318 Dann viel Erfolg beim Vertrieb! Grüsse Guddat |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
06.01.2011 21:39 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung: (82) |
hi eleu hier ein wenig klicki bunti propaganda zu wincc7 DateianhangWorkshop_WinCC_Advanced_Graphics.zip (66 Downloads) |
VG / regards vanDyk |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf