25.01.2011 14:10 | |
Beiträge: 799 Bewertung: (42)
|
Hallo Tamara, da würde ich doch direkt sagen: Du nimmst das "größere" (Anzahl Variablen und Bilder) Projekt von beiden, kopierst die Bilder aus dem 2ten "kleineren" Projekt mit in den GraCs Ordner des ersten Projekts. Dann hast du zumindest schon alle Bilder in einem Projekt. Anschließend würde ich das Projekt auf die V7 hochrüsten. Fehlende Variablen etc, kannst du dann ja mit dem Configuration Tool noch nachträglich projektieren. Bei solchen "Aktionen" ist das Wichtigste, dass du immer von jedem Projekt eine Sicherung in der Hinterhand hälst, wo du zu 100% weißt, dass diese auch funktioniert. Solange das der Fall ist, kannst du im Prinzip ja nichts kaputt machen. So würde ich es jetzt machen. Gibt aber sicher auch noch andere logische und funktionierendeVorgehensweisen. Edit: Zum Thema Variablenimport und -export gibt es auch noch diesen Faq: Welche Möglichkeiten des Variablen Export/Import bestehen? Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: efka am: 25.01.2011 14:19 |
|
Folgen Sie uns auf