07.02.2011 09:17 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Asterix, mittlerweile habe ich einen FAQ zu dem Thema gefunden Siehe download: Wenn ich es richtig verstehe, muss man die Projektierung der Funktionsfreigaben von WinCC vor Ort lokal an jedem Domänen Client projektieren. Nur die Verwaltung der WinCC - Benutzer kann in dem Fall zentral über die Domäne erfolgen. D.h. wenn sich da mal was ändert, muss man doch wieder hingehen.
Also für WinCC - Rechner in einer Arbeitsgruppe funktioniert eine zentrale Verwaltung von Benutzern mit Logon dann wohl nicht. Noch mal Danke für die Infos. |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 07.02.2011 09:20 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf