09.02.2011 17:37 | |
Beiträge: 154 Bewertung: (17)
|
Hallo Lagerb, hab dir mal ein kleines Programm erstellt. Hoffe habe dich richtig verstanden und es arbeitet so wie du es wolltest. Gruß DateianhangLagerb.zip (79 Downloads) |
09.02.2011 20:54 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, leider ist die Version von a1b2c3 nicht "bedienungssicher".... Siehe dir deshalb mal meinen Entwurf an, der auf einer im englischen Forum vor geraumer Zeit von mir veröffentlichten Schaltung "DEMO_single_and_double_tab_detection.lsc" basiert. Diese habe ich mal für deine Aufgabenstellung erweitert: Du kannst/musst eine Zeitdauer z vorgeben, in der du sicher die von dir genannte Anzahl von Tasterimpulsen eingeben kannst. Diese Anzahl n kannst du ebenfalls per Parameter vorgeben. Nun wird stets bei weniger als n Tastimpulsen innerhalb der Zeit z (gemessen vom Erkennen des ersten Impulses) das "Kommando" Ausgänge einschalten ausgeführt. Werden 3 Impulse innerhalb z erkannt, dann wird stets das "Kommando" Ausgänge abschalten ausgeführt. Die Ein-/Ausschaltverzögerungen kannst du auch individuell vorgeben. Ggf. kann die Schaltung auch so modifiziert werden, dass nur bei exakt 1 bzw. n Tasterimpulsen die Ausgänge geschaltet werden...oder du verwendest als Kommandos 1 bzw. 2 (anstelle von 3)Tasterimpulse! MfG Betel DateianhangDEMO_single_and_multi_tab_detection.zip (70 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 09.02.2011 21:20P.S.: Aus Gründen der Funktionssicherheit kann es durchaus hilfreich bzw. erforderlich sein, die bestehende Schaltung, was die Impulsauswertung betriffet, zu belassen, jedoch die "Kommandos" zu vertauchen. Dann kann stets sicher, schnell ind mit Minimaleingabeaufwand AUSgeschaltet werden. EINgeschaltet wird dann aber NUR, wenn (im Zeitfenster) exakt 3 Impulse eingegeben wurden !!! ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
10.02.2011 10:03 | |
Beigetreten: 20.08.2009 Letzter Bes: 12.02.2015 Beiträge: 79 Bewertung: (3) |
Vielleicht noch eine Möglichkeit? Carlo Dateianhangpipo.zip (75 Downloads) |
Folgen Sie uns auf