24.02.2011 00:19 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 3004 Bewertung: (1046) |
Hallo bklausb die 314 hat nur den OB35, deswegen wird der OB32 Aufruf nicht gehen (probier mal einen OB35 Aufruf auf). Frage: Aus welcher CFC Bibliothek hast Du den den FB10 rauskopiert? Es gibt zwei Versionen davon, eine fuer die 400 und eine fuer die 300. Guck doch mal in the Eigenschaften des FB10 nach, wenn da bei "Author" ELEM_400" steht ist es auf jeden Fall derfalsche FB10. |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf