24.02.2011 15:34 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo Fritz, das mit dem OB35 hat hingehauen. CPU geht nicht mehr in Störung. Aber....über E0.0 lässt sich der Baustein nicht ansteuern. Anbei Screenshot <OB35.jpg>. Lt Hilfe für AFP Impulsbaustein muß der Eingang auf 1 gesteuert werden. Aber.....es tut sich nix. Gruß bklausb gesplittet von FB10 "AFP" Impulsbaustein lässt sich nicht in CPU 314 laden |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 25.02.2011 23:26neue Überschrift nach Splitting |
|
25.02.2011 02:50 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 3004 Bewertung: (1046) |
Gute Fragebklausb und hab da so meine Vermutungung. Vermutung deshalb weil ich es bishernoch nie selber probierthatte einen vorgefertigten CFC designierten FB direkt in "KOP/FUP/AWL" Step 7 einzusetzen (was im Grunde jakeine dumme Idee ist). Also, erste "Vermutung" hat mit dem automatischen Aufruf vom FB10 "AFP" im OB100 zu tun (CFC macht das um ihn zu initialisieren. Guck mal in CFC in die Eigenschaften desFB10 rein und auch in die eingbebaute CFC Hilfe fuer ihn). Was auch immer dort initialisiert wird beim CFC generiertenOB100 Aufruf, wirst Du jetzt von "hand stricken" muessen wenn Du ihn direkt in KOP/FUP/AWL einbindest. Zweite"Vermutung" hat damit zu tun das FB10 intern MW0 benutzt (auch wenn der FB10 KNOW_HOW_PROTECT Schutz hat, zeigt die Querverweisliste das zum Glueck schon an). Bei reiner CFC Anwendung macht das wohl nichts (und dafuer ist der FB10 geschrieben), bei Deiner KOP/FUP/AWLAnwendung koennte die Benutzung von MW0 schon Probleme bereiten (je nachdem was Du denn mit MW0 anderswo noch machts). Vielelicht doch besser vom dem CFC FB10 Abstand zu halten und Dir selber einen zu schreiben. P.S: Guck doch mal bei www.oscat.devorbei, dort gibt es eine SCL Step7Bibliothek mit reichlich Bloecken und einigen Taktgeneratoren, vielleicht ist da ja was vorgefertigtes dabei. |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf