25.01.2010 13:30 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich hatte gerade auf dieser Homepage gefunden, dass ab Version 0BA6 eine Watchdogfunktion integriert ist. https://www.automation.siemens.com/logo/html_00/products/01LOGO/01News/01_0BA6.html?HTTPS=REDIR Siehe: - Analoge Zeitüberwachung (Watchdog) Ist diese automatisch aktiv oder muß ich den Hund irgendwie aufwecken damit er aufpasst? Vielen Dank für Antworten |
15.02.2010 11:34 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, kann jemend ein Beispiel geben? |
15.02.2010 17:11 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Hast du dir mal die Hilfe zum Baustein angeschaut? Ist eigentlich recht verständlich... sobald auf En ein high-Signal gelegt wird, wird in dem Moment der anliegende analoge Wert "gespeichert" und überwacht. Um die eingestellten Werte nach oben und nach unten. Aber evtl ist der Anhang verständlich.. DateianhangAI-Ueberwachung.zip (204 Downloads) |
Folgen Sie uns auf