09.05.2011 13:11 | |
Beiträge: 316 Bewertung: (37) |
Hi schuhrkl, in dem Link sind die Fehlercodes beschrieben: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/770453/STEP7_ErrorCode_ger.pdf?func=cslib.csFetch&nodeid=23931633 siehe Fehlercode 300:13.
Hat es funktioniert? |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.05.2011 13:21 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 12:33:05~(‾▿‾)~ |
|
09.05.2011 13:29 | |
Beigetreten: 05.10.2005 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 83 Bewertung: (3) |
Hallo, nein hat nicht funktioniert, leider!! Ist aber auch eine andere Fehlernummer!! Nicht 300:13 sondern 310:3 Trotzdem Danke |
Theorie ist, wenn man alles weiss, aber nicht's funktioniert. |
|
09.05.2011 13:35 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 12:33:24~(‾▿‾)~ |
|
09.05.2011 13:41 | |
Beiträge: 316 Bewertung: (37) |
Hmm... Das es nicht der selbe Fehlercode ist, war mir bewusst. Meiner Meinung nach ist irgende eine Datenbank im Hintergrund defekt. Die kann beim Dearchivieren passieren oder beim Bearbeiten. Hast du das Projekt die ganze Zeit au deinem Rechner oder hast du ein Archiv erhalten? Hast du das Projekt schon(auf dem jetztigen oder einem anderen Rechner) öffnen können? Hast du versucht es: - erneut zu dearchivieren - oder es zu reorganisieren? Vlei eine andere blöde Frage: Bist du sicher, dass in dem Projekt WinCC flex und nicht WinCC verwendet wurde? (Mit OS hab ich nicht so viel zu tun!) |
Zuletzt bearbeitet von: Chilly_Garfield am: 09.05.2011 13:43Zuletzt bearbeitet von: Chilly_Garfield am: 09.05.2011 13:43 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
09.05.2011 13:45 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 12:33:36~(‾▿‾)~ |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
09.05.2011 13:51 | |
Beigetreten: 05.10.2005 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 83 Bewertung: (3) |
Ich denke ich habe den Fehler gefunden!! Das Projekt liegt auf einem Netzwerkpfad und auf dem Server gibt es für den User Simatic.... keine Zugriffsrechte nur für mich als Domänenbenutzer!! Daher die Fehlermeldung. Lege ich mir das Projekt lokal auf den Rechner klappt es ohne Meldung! Danke an alle!! |
Theorie ist, wenn man alles weiss, aber nicht's funktioniert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf