10.05.2011 10:29 | |
Beigetreten: 12.01.2011 Letzter Bes: 22.08.2024 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Das ist richtig, mit Befehlen wie ALARM_S, welche ich auch unter extended functions finde, funktioniert Drag&Drop. Nun habe ich aber in der Hilfe Informationen über eine Funktion NOTIFY gefunden mit der ALARM_S-ähnliche Meldungen Multiinstanzfähig erstellt werden können. Diesen Befehl finde ich aber im TIA nirgends, kann ihn daher auch nicht per Drag&Drop einfügen. Im Anhang habe ich ein PDF der Hilfe zu NOTIFY eingefügt.
DateianhangHilfe zu NOTIFY.pdf (222 Downloads) |
Folgen Sie uns auf