13.05.2011 14:22 | |
Beigetreten: 24.04.2008 Letzter Bes: 02.08.2024 Beiträge: 213 Bewertung: (16) |
Ich bitte den Moderator das Thema abzuschließen. Siemens schreibt den Regleraufruf in einer Weckalarmebene vor, sonst ist die richtige Funktion des Reglers nicht gewährleistet. Zitat:"Der FB TCONT_CP muss äquidistant aufgerufen werden. Benutzen Sie hierzu eine Weckalarmebene. Am Parameter CYCLE geben Sie die Abtastzeit vor. Sie können die Abtastzeit auch am Parametrierwerkzeug eingeben. Die Abtastzeit CYCLE muss mit der Zeitdifferenz zwischen zwei Aufrufen (Zykluszeit des Weckalarm-OB unter Beachtung der Untersetzungen) übereinstimmen." |
Zuletzt bearbeitet von: Böhser_Onkel am: 13.05.2011 14:24 |
|
13.05.2011 14:25 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 4104 Bewertung: (195) |
Thema geschlossen da eine weitere Diskussion nicht zu einer sachlichen Klärung beiträgt. Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf