26.05.2011 18:58 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Ich vermute leider, dass es eine Entsprechende möglichkeit leider nicht geben wird. Außer... vielleicht per Passwortschutz?! |
26.05.2011 22:11 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, nun ja, nicht ganz, denn im Schaltplan (und auch an den LOGO! - HB lesen) kann man ja festlegen, ob die Parameter der Blöcke im Parametriermenü angezeigt werden oder nicht. Man muss also "nur" in den Blockeigenschaften diese Option markieren um ein Editieren der Block-Parameter zu unterbinden...und dann greift auch der PW-Schutz des Programms. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
26.05.2011 23:35 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo ManniLogo, im Handbuch (= HB), Kapitel 3.7.7 vgl. Anhang... Aber sehr viel einfacher und fehlersicherer ist das mit der Programmiersoftware zu bewältigen..... MfG Betel Dateianhanglogo_0BA6_manual_DE.pdf (70 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf