09.06.2011 13:17 | |
Beigetreten: 03.10.2008 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 961 Bewertung: (123) |
Hi, schau mal hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/49974302. Wüstenräuber |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.06.2011 17:28 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo Seren, ich fürchte damit kommst Du in dem Fall nicht viel weiter. Anders als bei den CPs steht in der Parametrierung bei den PN Schnittstellen nicht alles in dem Parametersatz, dort steht wirklich "nur" die IP und deren Parameter. Wenn Du mehr wissen möchtest schau doch unter Wizard zur Erstellung der Verbindungsdaten für die offene TCP/IP Kommunikation (Open Communication Wizard). nach, dass hast Du bestimmt auch schon gesehen. Dort steht auch der Aufbau der Verbindungs DBs drin, die Du dann mit den T-Bausteinen nutzt. Viel Erfolg! J_Bell |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf