Industry Online Support
Technical Forum
27.06.2011 20:49 | |
Beigetreten: 25.06.2010 Letzter Bes: 30.09.2017 Beiträge: 26 Bewertung: (2) |
Hallo zusammen, ich bin im Besitz des TIA-Portals V10.5 (S7-1200) und möchte gerne wissen, ob in STEP7 Basic V11 die Programmiersprache SCL nun enthalten ist. Die Informationen von Siemens dazu sind widersprüchlich. In einer Pressemitteilung von IS vom 23.11.2010 wurde SCL für die S7-1200 angekündigt (siehe Anhang!). Im aktuellen Katalog zum TIA-Portal V11 hingegen heißt es hingegen, dass es SCL nur ab S7-300 gibt. In den aktuellen Handbüchern zu S7-1200 wird im Systemhandbuch nirgendwo auf SCL hingewiesen. Im dazugehörigen Easy Book an einigen Stellen aber doch. Was ist nun richtig? Mfg Norbaaart DateianhangPressemitteilung_SIMATIC_STEP7V11.pdf (186 Downloads) |
01.07.2011 19:54 | |
Beigetreten: 25.06.2010 Letzter Bes: 30.09.2017 Beiträge: 26 Bewertung: (2) |
Hallo Ralf, vielen Dank für die Antwort. MfG norbaaart |
Folgen Sie uns auf