15.09.2010 11:52 | |
Beiträge: 51 Bewertung: (5) |
Hallo, ich würde gerne eine Lauflichtschaltung dazu verwenden um verschiedene Textmeldungen nacheinander durchlaufen zu lassen. Die hier vorgestellte Lauflichtschaltung (k. i . t . t lauflicht programmieren)ist dafür jedoch nicht geeignet, da der Lichtpunkt vor und zurückläuft. Ich benötige eine Lauflichtschaltung die immer bei der ersten Lampe beginnt, und die möglichst so flexibel erweiterbar ist wie bei der hier vorgestellten Lösung mit dem Schieberegister. Mir ist bisher noch keine gute Lösung eingefallen. Gruß Jan |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 15.09.2010 17:21Link zum ursprünglichen Thema ergänzt Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 15.09.2010 17:20neue Überschrift nach splitting |
|
15.09.2010 15:12 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hi Tenbrock Hier mal eine Variante mit Zähler+Vergleichern falls du mehr als 8 SR Ausgänge brauchst gruss pepp DateianhangLauflicht.zip (162 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.09.2010 16:23 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hier noch eine Variante mit Pausen gruss pepp DateianhangLauflicht 1.zip (143 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.07.2011 01:28 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Und hier noch eine Lösung von mir, die immer mit der ersten Lampe (Q1) beginnt. Belegt hab ich alle möglichen 16 Ausgänge, die Lauflichtfrequenz kannst du ganz leicht im Taktgeber ändern!
DateianhangLauflicht2.zip (105 Downloads) |
03.07.2011 11:12 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Sehr gut auch mit einem Schieberegister zu machen. DateianhangSchieberegister2.zip (131 Downloads) |
Folgen Sie uns auf