Industry Online Support
Technical Forum
07.07.2011 09:51 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 1557 Bewertung: (161)
|
Hallo, dieser FAQ beschäftigt sich genau mit diesem Thema: Wie kann mit WinCC flexible ein Projekt über S7-Routing in ein Bediengerät übertragen werden? Dein Kommunikationskanal wäre in deinem Fall S7Ethernet (Ethernet -> Profibus), allerdings wird S7Ethernet nicht von einem KTP unterstützt (siehe FAQ). So wie es gedacht ist wird es leider mit diesem Panel nicht funktionieren. Zu deiner anderen Frage. Eine Systemvariable nicht es nicht. Du kannst entweder einen Berechszeiger nutzen (z. B. Bildnummer) oder du projektierst an jedes Bild eine Funktion zum schreiben des Bildnamens in eine Variable. Generell wäre an dieser Stelle ein Skript die bessere Lösung. MfG |
Zuletzt bearbeitet von: Sandman am: 07.07.2011 10:30 |
|
Folgen Sie uns auf