Industry Online Support
Technical Forum
04.10.2011 08:51 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Guten morgen, ich habe ein Problem mit dem einzelnen ansteuern einesBits von einem UINT. Ich möchte Meldungen im HMI anzeigen lassen. Dazu Habe ich die Variable Meldungen (UINT) angelegt und im HMI entsprechend die Varaible den einezelnen Bits zugeordnet. Was nicht klappt, ist das zuweisen im PLC-Programm, d.h. z.B. Und nicht Not-Aus = Meldung.0 Weiß jemand Rat..ein Beispielprojekt oder Demo habe ich auch noch nicht gefunden.. anbei auch mal ein Screenshot zur besseren Veranschaulichung Dateianhang2011-10-04_085023.pdf (184 Downloads) |
04.10.2011 11:15 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
danke das wars..habe V11 |
Folgen Sie uns auf