Industry Online Support
Technical Forum
18.11.2011 09:50 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo dominate606, lange her dass ich das letzte Mal mit dem FB zu tun hatte. Habe im Handbuch geblättert. S7-CPs für Industrial Ethernet Projektieren und in Betrieb nehmen Handbuch Teil A - Allgemeine Anwendung In der Beschreibung steht folgendes [code]TYPE ”SUB_KBUS_ADDR” STRUCT id : int := 21; // ID for KBUS-Address len: int := 5; // addr: BYTE := B#16#04; // =R0/S4 END_STRUCT[/code] Wenn ich den Kommentar hinter der Adresse richtig deute steht da in dem Beispiel Rack 0 Slot 4. Bitte mal ausprobieren. Viel Erfolg bei der Umsetzung Sabine |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf