17.12.2011 16:38 | |
Beigetreten: 06.02.2009 Letzter Bes: 08.09.2024 Beiträge: 31 Bewertung: (1) |
Hi, also nach dem Crash... A)Zustand wie vorgefunden in Bild Fehler1 Run LED ein, Diagnose sagt alles ok- bis auf die verbindung #2 die nicht geht Leider Kein Shot von der Statistik ca 175 erfolgreiche Verbindungen ca 30 nicht erfolgreiche und knapp 30000 PUT/GET, aber deutlich mehr als 2^15 B) Netztwerkkabel abgezogen und wieder angesteckt -keine Veränderung C) Dann Schalter am CP auf STOP und wieder auf Run: Resulat Bild Fehler2, Stop LED an, Run-Aus D) 24V com CP, CPU weiter versorgt - keine Änderung gegenüber C) ausser Run LED blinkt zusatzlich E) 24V von CPU und CP getrennt und wieder ein- alles ok. Bild nach Reset (erster Verbindungsaufbau war erfolgreich) Jetzt bin ich sprachlos. Ich habe noch mal die genaue Bestellunmmer auf dem CP und im Projekt verglichen .ok. Würde aber gern diese CPU als treibende verwenden, weil es später die einzige mit keinem kontinuirlichem Produktionsprozess sein wird, d.h. ein Download wäre unkompliziert. HILFE!!! Gruss Andreas Update: Interssant der unterschiedliche Zustand laut LED und Status im Diagnosetool DateianhangDesktop.zip (66 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Lipote am: 17.12.2011 17:51 |
|
Folgen Sie uns auf