23.08.2011 07:56 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo miteinander! Ich hab mir ein Programm für eine elektrische Höhenverstellung gebastelt. Dabei gibts auch eine Automatikfunkion die von einem analogen Neigungssensor abhängig sein soll. (Messbereich aufgeteilt auf 5 Höhenpositionen) Manuell gebe ich eine Umdrehungszahl für AUF/AB vor die ich dann über einen Taster aktiviere. Soweit hab ich das Ganze recht gut gemeistert soweit ich das am PC feststellen konnte (Bugs sind sicher noch drinnen... ) Jetzt hab ich leider festgestellt das ich "nur" eine 0BA5 Version der Logo hab. Seht ihr eine Hoffnung das ich das Programm so umstricken kann das es trotzdem funktioniert? Über Tipps würde ich mich sehr freuen. Gruß Chris Dateianhang380-1.zip (115 Downloads) |
23.08.2011 21:22 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, ggf. ist auch meine in folgendem Beitrag veröffentlichteSchaltung zum "Vorspannen" eines Zählers per Schaltung von Interesse, der praktisch einen "Countdown" (auch für die Anzeige in einer Textmeldung) ermöglicht: "Vor-/Rückwärtszähler"; Dateianhang direkt: Demo_Zähler_mit_definiertem_Wert_vorspannen.zip Ergänzungen nach Durchsicht der Schaltung "380-1" a) der Block Analoge Arithmetik kann/muss durch einen Block Analogverstärker direkt nach B061 ersetzt werden. b) Die Blöcke 027 bis 031 können durch direkte Wertangaben in den Multiplexern B024 bix B048 ersetzt werden. c) Vorspannen eines Zählers bis max. 9 kann auch mittels eines Blocks flankengetriggertes Wischrelais erfolgen. So können insbesondere alle Zähler, die du (bislang) nicht zurücksetzt beim Programmstart "vorgespannt" werden, indem mittels Merker M8 (jeweils) ein Block "flankengetriggertes Wischrelais" mit dem eigentlichen Impulseingang der Zähler jeweils mit einem ODER "eingeschliffen" wird. e) AM1 kann dort entfallen und z. B. zum "Abschluss" von B060/B061 verwendet werden. MfG Betel |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 23.08.2011 21:46Ergänzungen nach Durchsicht der Schaltung "380-1".. ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.12.2011 13:31 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, nach vielen Änderungen ist jetzt glaub ich mein Programmerl so halbwegs fertig. Erschreckenderweise hab ich fast schon zu wenig Blöcke zur Verfügung gehabt. Habe die Ganze Verstellung jetzt umgestrickt um Bedienungsfehler so weit als möglich zu verhindern, das wurde einfach mit der "alten" Zählmethode zu kompliziert. Jetzt stehen noch einige Tests bzw. noch weitere Problembehebungen an aber dann hab ichs hoffentlich. Dateianhang380-V2.3.zip (114 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: chrassi am: 31.12.2011 13:35 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf