17.01.2012 15:27 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo, ich muss zugeben, dass ich aus ihrem Text noch nicht viel verstanden haben. Geht es um eine Temperaturüberwachung? In dem Fall habe ich den folgenden FAQ gefunden: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26582398 Oder geht es um die Skallierung von Real- oder von INT-Werten. Da gibt es noch einen weiteren FAQ, Thema: "Wie können für Analogmessungen ganzzahlige Werte in Realzahlen und Realwerte in Integerzahlen skaliert werden?" Anbei der Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/39334504 Mit freundlichem Gruß |
17.01.2012 20:19 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 15.02.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (711) |
Hallo, Es fehlt eine hysteresis, meiner meinung. Im anhang, wie das einfag gemacht werden kan. Meine software ist leider nur in Englisch. Grus, Marcjan DateianhangFC1_forum.pdf (76 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Marcjan am: 18.01.2012 17:19Zuletzt bearbeitet von: Marcjan am: 18.01.2012 16:55Kleines fehler ;-) Problem solved? |
|
Folgen Sie uns auf