23.01.2012 16:54 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Falls sich deine Vorschaltgeräte nur mit einem Poti und nicht mit 0-10V-Signal dimmen lassen, habe ich dir mal ein Progi angehängt. Dazu benötigst du noch vie Widerstände von 1, 2, 4 und 8 kOhm. Am besten Trimmer um den Wert genau einstellen zu können, oder halt Standartwiderstände. Kommt nicht genau so darauf an. Diese schaltest du in reihe und an den Dimmereingang der Vorschaltgeräte. Die vier Ausgänge der Logo schaltest du jetzt parallel zu je einem Widerstand, so das jeder Ausgang einen Widerstand überbrückt wenn er aktiv ist. Wird jetzt I1 = 1, schaltet das Programm die Ausgänge im BCD-Code von 0-15 durch. Somit wird das Licht in 16 Stufen hoch und runter gedimmt. DateianhangWiderstandsdimmer.zip (91 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.01.2012 17:34 | |
Beiträge: 34 Bewertung: (7) |
Wie bereits erwähnt geht das mit der astronomischen Uhr und ner Rampenfunktion echt gut. Hab das im Anhang. Gruß Stixel DateianhangSonnenstand_Helligkeit_steuern.zip (134 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf