26.11.2011 11:20 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (1) |
Hallo an alle , ich hätte da mal eine Frage, die vermutlich von denen die damit regelmäßig umgehen schnell beantwortet werden kann. Ich setze für ein aktuelles Projekt erstmals den TS-Adapter 6ES7972-0EM00-0XA0 ein. Das Gerät wird vor Ort (Ausland) analog mit dem Telefonnetz verbunden, und über Profinet mit der CPU verbunden. Somit würde mir an meinem FernwartungsPC ein analoges Standart-Modem 56k genügen. Richtig? (Step7 V11 mit integr. TS-Software ist vorhanden) Wenn nun aber Kunden dazukommen, welche über ISDN-Anschluß verfügen, und einen TS-Adapter mit ISDN Anschluß verwenden, kann ich so wie ich es verstehe nicht mit dem Analogmodem einwählen. Soweit richtig?? Was wäre für mich in dem Fall die beste Lösung (auch Geschwindigkeitsmäßig)? 2 Modems am WartungsPC? - Oder kann man das eleganter lösen? Bin für jede Antwort dankbar. Hardware auf der WartungsPC-Seite: ISDN und VDSL. Über FritzBox stehen auch analoge Anschlüsse zur Verfügung, natürlich auch Lan,WLan, und DECT Funk zur ISDN Basisstation... PC mit XP, PCI-Slots frei, sogesehen alles möglich... Gruß lefty Das geht mir aus den Infos irgendwie nicht ganz klar hervor. |
Zuletzt bearbeitet von: lefty am: 26.11.2011 12:14 |
|
28.11.2011 07:54 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (1) |
Dank Dir J_Bell, dann lag ich mit meiner Vermutung schon mal nicht ganz falsch... Gruß und schönen Tag noch, lefty |
16.02.2012 09:46 | |
Beigetreten: 27.10.2010 Letzter Bes: 26.02.2024 Beiträge: 15 Bewertung: (3) |
Hallo Kann ich mein PG/PC nicht mit einem TS-Adapter IE (evtl. auch TS-Adapter II) an das ISDN-Telefonnetz anschliessen und die Steuerungen mit analogen und ISDN-Adapter verbinden? Hätte ich bei mir im Büro ein TS-Adapter IE könnten doch auch über das Büro-Netzwerk meine Kollegen auf die Steuerungen zugreifen? Zudem habe ich im FAQ den Hinweis auf das Hybridmodem von Blatzheim gefunden welches einen USB Anschluss besitzt. Kann ich mit diesem Gerät vom PG/PC über ISDN auf meine Analog- und ISDN-Adapter zugreifen? Gruss Marvin |
17.02.2012 13:42 | |
Beigetreten: 27.10.2010 Letzter Bes: 26.02.2024 Beiträge: 15 Bewertung: (3) |
Hallo Ja, das ist so, die Fritzcard kann sowohl analoge wie auch auf ISDN TS-Adapter verbinden. Nur wird leider meine Fritzcard mit PCMCIA angeschlossen und diese Schnittstelle ist nicht mehr Stand der heutigen Notebooks. Wie oben erwähnt sehe ich als Alternative das Hybridmodem von Blatzheim. Nehme gerne Erfahrungsberichte darüber entgegen oder sonst mach ich dann selbst einen ... Hingegen bin ich nach Durchsicht der Handbücher zum Schluss gekommen, dass ich nicht ein ISDN-TS Adapter an mein PG/PC anschliessen kann um darauf auch auf analoge TS-Adapter zuzugreifen. Der ISDN-TS Adapter unterstütz offensichtlich nicht die analogen Übertragungsnormen V.32 usw. Gruss Marvin |
29.03.2012 17:32 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (1) |
Hallo Marvin, Hatte leider keine Gelegenheit mehr mich darum zu kümmern, aber die Info ist schon mal viel wert. Gruß Lefty |
Folgen Sie uns auf