11.05.2012 10:09 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
So hier ein X200 Anleitungs PDF wo beschrieben wird was man für Mail Versand braucht und einrichten muss: https://cache.automation.siemens.com/dnl/jU/jUyOTk5MQAA_25508728_HB/BA_SCALANCE-X-200_0.pdf In groben Zügen. Im Netzwerk gibt es einen SMTP Mail Server, dieser ist erreichbar für das Scalance Switchlein und die Daten wie und wo er zu erreichen ist werden im Scalance hinterlegt. Im Fehlerfall generiert dieser eine Mail und schickt Sie mittels des SMTP Servers an eine hinterlegte Email Adresse. Isch habe fertisch XD |
~(‾▿‾)~ |
|
16.05.2012 19:55 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (2) |
Hallo Asterix Na dann bin ich ja beruhigt das ich nicht der einzige bin der daüber gestoplert ist |
Folgen Sie uns auf