Industry Online Support
Technical Forum
21.05.2012 13:26 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo LOGO! Programmierer, hab mir hier die Mühe gemacht ein UDF zu erstellen, das bei einer LOGO! 0BA7 die Zykluszeit ermittelt. Das UDF bassiert auf den Beispiel zur Berechnung der Zykluszeit im LOGO! Handbuch. An dem Ausgang des UDF kann verwendet werden: + nicht benutzter Ausgang + Merker + Offene Klemme Angezeigt wird wie häufig ein Zyklus je Sekunde durchlaufen wird. Um die Zykluszeit zu erhalten einfach 1/fa rechen. Der fa-Wert kann auch in einem Meldetext angezeigt werden. Viel Spaß DateianhangScanTIME.zip (235 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich4 Benutzer |
Folgen Sie uns auf