27.07.2012 12:28 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo, das beschriebene Verhalten ist sehr ungewöhnlich. Welche Version des TIA Portals haben Sie installiert? Die aktuelle Version ist V11+SP2. Anbei das Link für den Download: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56771572?Datakey=56771572 Ich empfehle auch die die Firmware der CPU zu aktualisieren. Auch die Firmwareeinstellung in der Gerätekonfiguration anpassen, alles übersetzen und noch mal in die CPU laden. Mit freundlichem Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf