27.07.2012 11:30 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo, ich würde die Daten für den Wochentag mit der Funktion "T_CONV" aus dem DTL-Format extrahieren. Den Int-Wert lässt sich so leichter addieren. Wenn Sie die Anweisung RD_SYS_T mit einer DB-Variablen parametrieren, können Sie bequem in dem Datenbaustein symbolisch auf die Variablen zugreifen. Es gibt im Internet einen Beitrag, der mir auch mal sehr geholfen hat. Anbei der Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/43566349 Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf