31.07.2012 09:18 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 123 Bewertung: (28) |
Hallo Fliper, vielleicht könnte man dies mit der Datenprotokollierung realisieren. Die Lösung würde dann auf ein sog. Umlaufaurchiv hinauslaufen, dass auf einer Speicherkarte der CPU mit Bausteinen angelegt und gefüllt wird.Spannend ist, ob die Anzahl der Datensätze ausreicht. Weitere Informationen zur Datenprotokollierung im Handbuch, Kapitel 8.7 hier. Hoffe, es hilft. mfG, not_my_fault |
06.08.2012 11:26 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 123 Bewertung: (28) |
Hallo Fliper, die Funktionalität ist mit Firmware V2.0 gekommen, die zwingend Step7 Basic (oder Professional) V11 voraussetzt. Siehe hier. mfG, not_my_fault |
Folgen Sie uns auf