23.01.2010 11:50 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung: (136)
|
Hallo soun2000, du kannstz doch einfach über die Steuerung zu deinem Bild wechseln lassen. Hier zwei Beiträge, die dir bestimmt weiterhelfen werden: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24372078 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24372774 Es ist sogar jeweils ein Beispielprojekte enthalten. Ich hoffe, dass es dir erstmal weiterhelfen wird. Grüße Manfred |
23.01.2010 12:22 | |
Beigetreten: 03.02.2009 Letzter Bes: 21.07.2023 Beiträge: 20 Bewertung: (7) |
Hallo soun2000, den Bildaufruf musst Du durch Deine S7-CPU veranlassen. Das kann mit dem allgemein bekannten Steuerungsauftrag "Nr. 51" erfolgen oder etwas vereinfachter (zumindest in meinen Augen) im WinCCflex mit einer Variable vom Wert INT (MW, DBx.DBWx). Vorgehensweise:
Hoffe das Dir damit geholfen ist, Grüsse keule DateianhangPicVar1.zip (641 Downloads) |
26.01.2010 19:38 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo, konnte heute mal wieder an die Anlage, nach dem ich noch nen fehler beseitigt habe funktioniert der Aufruf Vielen Dank |
Folgen Sie uns auf