12.11.2012 15:20 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo Baum, Ja für die WinCC flexible Runtime benötigst du eine Lizenz, diese hängt von der Anzahl der Powertags ab. Siehe Anlage 2. Was müssen Sie beim Umgang mit Lizenzen für WinCC flexible und Panels beachten? Tweety |
13.11.2012 13:19 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Du solltest das Projekt kopieren und im zweiten Projekt eine Ethernetverbindung zur CPU anlegen. Besser ist, wenn die deine WinCC flexible Projekte in dein STEP 7 Projekt integrierst und die Teilnehmer alle in STEP 7 ---> Netpro vernetzst. Wie wird ein WinCC flexible Projekt in STEP 7 integriert? Tweety |
14.11.2012 13:10 | |
Beigetreten: 19.06.2008 Letzter Bes: 08.04.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Alles klar, ich Danke Euch. |
15.11.2012 17:26 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Gern geschehen! |
Folgen Sie uns auf